Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS390, SN65LVDS180, PCMD3140, DS90LV012A, DS90LV011A, DS10CP152
主题中讨论的其他器件:PCMD3140、 DS90LV012A、 DS90LV011A、SN65LVDS390 、SN65LVDS180、 DS10CP152
工具与软件:
您好、TI:
我正在 使用 PDM DMIC 设计一个音频项目、该项目需要长导线传输、距离大约为2米。 为了进行长距离传输、 我提交了一个建议 如下的方框图、其中四个具有 PDM 接口的 DMIC 分别通过 TTL2LVDS 和 LDVS2TTL 连接到 TI 的 PCMD3140、即 ds90lv011a 和 ds90lv012a。 问题是当 PDM 数据线(图中的红线或蓝线)由两个 驱动器输出共享时、会发生总线逻辑冲突。 原始 PDM DMIC 可以共享一条数据线、因为驱动程序可以在一段时间后将数据线置于 tri 状态、直到另一个驱动器向线路输出一个 vlue。 我的问题是、ds90lv011a 和 ds90lv012a 是否可以在共享数据线上将输出驱动至 tri 状态? 如果没有、是否有适合此应用的 LVDS 解决方案?


B/R
Zou