This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:下拉499 Ω 电阻器、用于交流耦合运行

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465260/tmds1204-pull-down-499-ohm-resistors-for-ac-coupled-operetion

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

您好!

您能 在此处说明一下 MOSFET 的目标是什么:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    MOSFET 允许您控制是启用还是禁用499Ohm 终端。 当您希望支持更高的 HDMI2.1数据速率时、这一选项非常有用。

    在较低的 HDMI1.4和 HDMI2.0数据速率下、应启用499 Ω 终端以保持共模电压符合 HDMI 规范。 问题在于、在较高的数据速率下、499Ohm 端接会引起信号完整性问题、因为较高速的信号对端接更敏感。 如果您以 HDMI2.1速度运行、您可以使用此 MOSFET 禁用499Ohm 下拉电阻来提高信号质量。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我认为"系统3.3V" 是一个电源轨、现在已经很清楚了、谢谢!