请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD9491-SEP 工具与软件:
您好!
我将 THD9491-SEP 用作 RS422收发器、并且有一些问题:
a)对于未使用的发送侧、我假设 DI 应连接到 GND、而 Z、Y 应保持悬空-请确认

B)另一个问题与120R 电阻器有关:

在 EVB 文档中、120R 电阻器显示为 NC。
假设将其连接、它是0805电阻器。
在 DS 下、总线电压最高可达40V。 如果是这样、0805电阻器看起来太低(按功耗)。
何时应组装120R?
建议的功率是多少-它是40^2/120 = 13.33W? 这似乎是不合理的。
另一方面、您能解释为什么 EVB 50欧姆的功率是3.9W 吗?
谢谢!
Zeev。