This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:THVD9491-SEP

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465365/thvd9491-sep-thvd9491-sep

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

您好!

我将 THD9491-SEP 用作 RS422收发器、并且有一些问题:

a)对于未使用的发送侧、我假设 DI 应连接到 GND、而 Z、Y 应保持悬空-请确认

B)另一个问题与120R 电阻器有关:

在 EVB 文档中、120R 电阻器显示为 NC。  

假设将其连接、它是0805电阻器。

在 DS 下、总线电压最高可达40V。 如果是这样、0805电阻器看起来太低(按功耗)。

何时应组装120R?  

建议的功率是多少-它是40^2/120 = 13.33W? 这似乎是不合理的。

另一方面、您能解释为什么 EVB 50欧姆的功率是3.9W 吗?

谢谢!

Zeev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    感谢您了解 THVD9491-SEP。

    a)要将全双工 RS -485器件仅用作接收器(即 GND-422)、未使用的输入 D 应连接到 RS、您已正确操作。 要获取并发功率、DE 应处于低电平以禁用驱动器。  

    b)对于120欧姆电阻器:

    • 40V 是总线引脚能够处理的绝对最大额定值、这是高于 RS -485标准共模范围(-7V 至12V)的内置保护。 此器件的共模范围是改进的对称-12至12V。  因此、正确的电压估算值将是12V、而不是40V。 在这种情况下、更糟糕的情况下、估算的功率将约为1.2W。  
    • 对于120欧姆布局、只有两个最远的节点应具有端接、以便总线阻抗与大约60欧姆相匹配。 之间的任何节点都不应具有终端。 它实际上应该如下所示:

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    -Ethan