This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:关于时钟移位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450164/dp83825i-about-clock-shift

器件型号:DP83825I

工具与软件:

嗨、团队:

作为从模式运行时、DP83825I 无法正确识别 TX。
但是、当我启用 RMII_TX_RMII 时 Clock_Shift、它可以正常工作。
我假设这是因为没有为 TX 提供保持或设置时间、对吗?
当此时启用该寄存器时、我也不知道哪个时间会发生时钟移位。
您能告诉我在数据表中的什么地方查看吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    鉴于该问题在启用时钟移位后得到了解决、它看起来确实是一个采样问题、而建立/保持时间不够。  

    我还看了数据表、其中似乎没有列出班次时间值。 让我向我的团队确认是否有这些数据、并在一周内回复您。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    这方面的进展如何?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    由于今年的假期、我们与设计团队的联系出现了一些延误。 我将在下周结束之前为您提供一个答案。 感谢您的耐心。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    是的、我明白。
    我期待您尽快作出答复。

    请告诉我们其他信息。
    我在数据表的 P9上找到了以下陈述
    RMII 从器件输出时序默认支持高达7.5ns 的设置时间。 对于7.5ns 至10.5ns、应编程寄存器0x0017.8 = 1、0x0042 = 0x0014 "
    但是、找不到该寄存器。
    您能不能也给我详细介绍一下这份声明的含义?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、我明白了。
    我期待您尽快回复。

    感谢您的理解。  

    但是、找不到此寄存器

    寄存器0x0017可在数据表寄存器映射中找到、但寄存器0x0042是供内部测试使用的保留寄存器、因此它不属于公共数据表的一部分。 不过、我们意识到该寄存器的一个功能有助于处理与 RMII 时序相关的裕度情况、因此添加了该注释。 如果您面临这种边缘情况、即使它不是数据表寄存器映射的一部分、也可以写入和使用此寄存器

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    我了解了有关寄存器的信息。
    您是否了解这些价值观?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    我与我们的设计团队进行了交谈、正在等待他们查看书籍并向我提供延迟信息。 我会在信息到达办公桌后立即向您提供此信息。 再次,我很抱歉通信的延误,很多人外出度假。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    您是否获得了这些值?
    如果还没有、我想知道它何时可能可用。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    我刚刚从设计团队那里得到反馈。 根据0x17[8]、延迟应为4ns。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    谢谢您让我知道。
    请再告诉我一件事。
    该器件的最长建立时间是否为7.5ns?
    如果时钟移位4ns、原始信号是否需要小于3ns?
    请告诉我更多关于此陈述的信息。
    "RMII 从器件输出时序默认支持高达7.5ns 的设置时间。 对于7.5ns 至10.5ns、编程寄存器0x0017.8=1、0x0042=0x0014"

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vivaan 很好,我们会在下周最差的时候回复您的查询。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    建立时间是指时钟上升沿之前信号上存在有效数据的时间。 它不影响原始信号的长度。  

    此语句指出、如果在从模式下 RMII TX 的预期建立时间介于7.5ns 和10.5ns 之间、则需要使用各自的寄存器写入。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    我不太理解这一点、那么让我直说吧。
    我认为4ns 是所需的最短建立时间。
    如果4ns 不可用、我想通过移位时钟可以确保4ns、这样就不会出现问题。
    最大值7.5ns 是什么意思?
    这是时钟移位的值吗?
    如果仍然不够(7.5ns~10.5ns)、是否意味着可以将寄存器调整为工作?
    如果可能、如果您可以在图表中显示这一点、则更容易理解。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    是的、所需的最短建立时间为4ns。  

    但是、支持的最长建立时间为7.5ns。

    这意味着如果 测得的 引脚时间延迟在7.5ns 和10.5ns 之间 、您需要执行以下寄存器写入。 (编程寄存器0x0017.8 = 1、0x0042 = 0x0014)

    这未考虑寄存器0x17的时钟移位 . 通过该寄存器启用的时钟移位发生在内部、因此无法在引脚本身上测量其影响。 这讨论的是 在引脚上测量的延时时间。 在引脚上测量到的延迟可能是由于布线延迟或 SoC 侧增加的内部延迟所致。 无论何种情况、此延迟都是指的延迟、而不是内部 PHY 延迟。  

    我希望这将使它更加清楚。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    抱歉。
    我仍然不明白。
    我认为、如果在引脚上测得的延迟是7.5ns 到10.5ns、那么通过时钟移位在内部移动4ns 将不会达到最小值4ns、也将无法识别。
    我们讨论的是在何时可以为原始数据设置多少建立时间?
    例如、如果数据传输完全没有延迟、并且设置时间为4ns 安全、那么到时钟移位时、我预计设置时间为8ns。
    如果此数据延迟7.5ns、即使时钟发生移位、建立时间也将仅为0.5ns。
    我的理解错了吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    我们在此应用中需要查看3种情况

    1. TX 上没有 SoC 延迟或跟踪延迟。 数据和时钟完全同时进入。 在这种情况下、由于时钟的上升沿与数据同相、因此不满足4ns 的最短建立时间要求。 在这种情况下、我们需要使用寄存器0x17启用 PHY 侧的内部延迟
    2. 由于跟踪或 SoC、在时钟上添加了少量的延迟(高于4ns 和低于7.5ns)。 在这种情况下、我们根本不需要启用内部延迟、因为延迟的时钟已经满足设置要求
    3.  由于跟踪或 SoC、在时钟上增加了大量的延迟(高于7.5ns 和低于10.5ns)。 在这种情况下、我们必须执行以下寄存器写入操作(编程寄存器0x0017.8 = 1、0x0042 = 0x0014)。 这是一种特殊的边缘情况、我们已经注意到、要正常运行、需要执行这些寄存器写入。  
    我认为如果在该引脚上测得的延迟是7.5ns 到10.5ns、那么通过时钟移位在内部移动4ns 将不会达到最小值4ns、并且无法识别。

    如您所述、在引脚上测得的延迟为7.5ns 至10.5ns、由于7.5ns > 4ns、它已经满足最小值4ns 的要求。 这些寄存器写入只是我们已找到的一种权变措施、可使器件在此边缘情况下正常运行。 不要从延迟的角度考虑这些寄存器的写入。  

    例如、如果数据传输完全没有延迟、并且设置时间为4ns、则当时钟发生移位时、我预计设置时间为8ns。

    如果数据在没有延迟的情况下传输、建立时间将为0ns、因此无法满足4ns 要求。 增加内部延迟会导致其漂移4ns、这意味着总延迟/建立时间为4ns、符合要求、而不是8ns。  

    如果此数据延迟7.5ns、即使时钟发生移位、设置时间也将仅为0.5ns

    我认为数据完全不会延迟。 延迟是根据数据和时钟之间的延迟来测量的。 此时钟是应延迟7.5ns 的时钟、从而产生7.5ns 的建立时间。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    我制作了以下图示例说明了建立时间/保持时间。  

    中间数据信号是没有时钟移位的信号。 我们可以看到、由于上升沿与上面的时钟信号对齐。 由于这种对齐、我们可以看到没有建立时间。  

    底部数据信号向左移动、举例说明时钟延迟。 这与将时钟延迟到右侧是相同的。 在本例中、我们可以看到设置时间很短、这等于所增加的时钟延迟。 这就是为什么如果有4ns 的延迟、建立时间将为4ns 的原因。

    这是否使它更加清晰?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    非常感谢。
    我对内容了如指掌。
    但是、如下图所示、器件上的数据有高达13ns 的延迟、这是否意味着 DP83825I 无法在此类器件上使用?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    我不熟悉该图所代表的 MAC 器件、因为它不是 TI 器件、因此无法对其设计进行评论。

    无论如何、只要满足 PHY 的时序要求、器件就应按预期运行。

    此致!

    Vivaan