This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:上升时间

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1, DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462724/dp83tg720r-q1-rise-time

器件型号:DP83TG720R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1、DP83TC812S-Q1

工具与软件:

您好团队、

对于上升时间、客户希望了解不同条件下的具体范围、例如:

1.在不同的驱动水平下

2.客户希望 VDD IO 使用3.3V 电压、上升时间是否会受到影响? 最大值是否仍然为0.75ns?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    数据表中提供了不同驱动电平下的压摆率。

    VDDIO 电平不会影响压摆率。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Creger。  

    我看到了不同的压摆率驱动器电平、对于 RGMII、慢速驱动器小于0.75ns。 但板载系统级(包括驱动器、跟踪、串行电阻、接收器侧) RGMII 要求应在0.75ns 内满足。 为什么 TI 设计提供较慢的驱动器级选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    1.根据屏幕截图、中速和最慢的压摆最大值都超过750ps、但上升时间要求应低于0.75ns、这会产生冲突、导致客户无法选择中速和最慢速率。

    2.对于 DP83TG720R、数据表中有三种 Rseries 电平匹配不同模式、 IBIS 模型中有三种相应模式。 但对于812R、只有一个 Rseries、您能否确认它属于哪种模式? 在 IBIS 模型中、有慢速和默认模式、它们不匹配。 请确认。

     

    所述的要求

    IBIS 模型

    812R

     

    720R

     

     

    3、用户需要对720R 和812R 做到 P2P 兼容、但显然 RSERIES 是不同的、会影响外部设计、导致用户无法实现直接替换。

    请检查上面的问题、谢谢!

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、Jing、您好!  

    1.提供了较慢上升/下降时间的选项、因为这对 EMC 问题有益。 如果需要小于0.75ns、请使用默认模式。

    2.更改 MAC 接口压摆率的机制在720和812之间是不同的。 集成 MAC 系列终端针对720进行了调整、但不针对812进行了调整。 这就是为什么720显示3个 rseries 级别、而812仅显示1个。

    3. 720和812不是引脚对引脚兼容。 它们的封装兼容、并且需要更改 BOM 才能在两者之间切换。 如果需要、可以在两个器件之间调整串联 MAC 电阻器。 我们建议进行 IBIS 模型仿真、以确定每种情况下是否需要串联电阻器。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 dp83tc812r-Q1、  io_MUX_CFG 寄存器(地址= 456h)中的 mac_rx_impedance_ctrl 有5位[复位= 0000h]、我看到0b 是复位值、是否意味着0b 是默认值、这与 PHY IC 中集成的以下 R series 相对应?

    如果只有1个驱动电平、为什么 IBIS 在 dp83tc812r-Q1 IBIS 模型中显示2个驱动电平? 请说明 IBIS 中的哪一个是正确的使用方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    请参阅本 常见问题解答。此常见问题解答介绍了在 IBIS 模型中看到的慢速模式和快速模式。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您可以帮助检查720R 寄存器与 IBIS 的匹配情况、如下表所示、它们是否正确?

    谢谢!

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的常见问题解答是 dp83tc812S-Q1、它与 dp83tc812r-Q1相同吗? 有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    IBIS 文件中的720R、"默认模式"、"中压摆率"和"最慢压摆率"对应于数据表中的以下模式。

    您显示的常见问题解答是 dp83tc812S-Q1、它与 dp83tc812r-Q1相同吗? 有什么影响?

    是的、812R 和812S 也是如此。

    谢谢!

    David