主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1、DP83TC812S-Q1
工具与软件:
您好团队、
对于上升时间、客户希望了解不同条件下的具体范围、例如:
1.在不同的驱动水平下
2.客户希望 VDD IO 使用3.3V 电压、上升时间是否会受到影响? 最大值是否仍然为0.75ns?

谢谢!
此致、
Daniel Wang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好团队、
对于上升时间、客户希望了解不同条件下的具体范围、例如:
1.在不同的驱动水平下
2.客户希望 VDD IO 使用3.3V 电压、上升时间是否会受到影响? 最大值是否仍然为0.75ns?

谢谢!
此致、
Daniel Wang
David、您好!
1.根据屏幕截图、中速和最慢的压摆最大值都超过750ps、但上升时间要求应低于0.75ns、这会产生冲突、导致客户无法选择中速和最慢速率。

2.对于 DP83TG720R、数据表中有三种 Rseries 电平匹配不同模式、 IBIS 模型中有三种相应模式。 但对于812R、只有一个 Rseries、您能否确认它属于哪种模式? 在 IBIS 模型中、有慢速和默认模式、它们不匹配。 请确认。
|
|
所述的要求 |
IBIS 模型 |
|
812R |
|
|
|
720R |
|
|
3、用户需要对720R 和812R 做到 P2P 兼容、但显然 RSERIES 是不同的、会影响外部设计、导致用户无法实现直接替换。
请检查上面的问题、谢谢!
此致、
Daniel Wang
Daniel、Jing、您好!
1.提供了较慢上升/下降时间的选项、因为这对 EMC 问题有益。 如果需要小于0.75ns、请使用默认模式。
2.更改 MAC 接口压摆率的机制在720和812之间是不同的。 集成 MAC 系列终端针对720进行了调整、但不针对812进行了调整。 这就是为什么720显示3个 rseries 级别、而812仅显示1个。
3. 720和812不是引脚对引脚兼容。 它们的封装兼容、并且需要更改 BOM 才能在两者之间切换。 如果需要、可以在两个器件之间调整串联 MAC 电阻器。 我们建议进行 IBIS 模型仿真、以确定每种情况下是否需要串联电阻器。
谢谢!
David
对于 dp83tc812r-Q1、 io_MUX_CFG 寄存器(地址= 456h)中的 mac_rx_impedance_ctrl 有5位[复位= 0000h]、我看到0b 是复位值、是否意味着0b 是默认值、这与 PHY IC 中集成的以下 R series 相对应? 
如果只有1个驱动电平、为什么 IBIS 在 dp83tc812r-Q1 IBIS 模型中显示2个驱动电平? 请说明 IBIS 中的哪一个是正确的使用方式。