This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:用于实现自动计时的资源

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466090/tcan4551-q1-resources-for-implementing-autosar

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1

工具与软件:

嘿、CAN 接口团队、

我的一位客户  正在一个新项目中评估 TCAN4551-Q1和 TCAN4550-Q1、我们计划使用这些 CAN-FD 控制器来实施 Autosar。 是否有任何可以帮助此开发的设计资源、应用手册或软件驱动程序?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、我们有 AUTOSAR 驱动程序。  它实现了可与标准 SPI MCAL 驱动程序一同使用的 ECU 抽象层、从而通过 TCAN455x-Q1支持 CAN 通信。  我将通过电子邮件向您发送该文件。

    有关 AutoSAR 使用的不同抽象层的更多信息、您可能需要参考《软件用户指南》的第6.1节:

    http://www.ti.com/lit/ug/sllu270/sllu270.pdf

    我们提供的代码用于 ECU 抽象层、这是独立于处理器的。  这可能需要调用处理器的较低级别的 MCAL 驱动程序、该驱动程序将根据特定处理器的硬件实现 SPI 读取/写入等标准功能。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复和直接电子邮件乔纳森!

    我将把这篇文章全部传递给我的客户、让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能会遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    不用客气。 我将保持主题开放、以防有任何后续问题。

    此致、

    Jonathan