主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1
工具与软件:
嘿、CAN 接口团队、
我的一位客户 正在一个新项目中评估 TCAN4551-Q1和 TCAN4550-Q1、我们计划使用这些 CAN-FD 控制器来实施 Autosar。 是否有任何可以帮助此开发的设计资源、应用手册或软件驱动程序?
此致、
Matt Calvo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嘿、CAN 接口团队、
我的一位客户 正在一个新项目中评估 TCAN4551-Q1和 TCAN4550-Q1、我们计划使用这些 CAN-FD 控制器来实施 Autosar。 是否有任何可以帮助此开发的设计资源、应用手册或软件驱动程序?
此致、
Matt Calvo
尊敬的 Matt:
是的、我们有 AUTOSAR 驱动程序。 它实现了可与标准 SPI MCAL 驱动程序一同使用的 ECU 抽象层、从而通过 TCAN455x-Q1支持 CAN 通信。 我将通过电子邮件向您发送该文件。
有关 AutoSAR 使用的不同抽象层的更多信息、您可能需要参考《软件用户指南》的第6.1节:
http://www.ti.com/lit/ug/sllu270/sllu270.pdf
我们提供的代码用于 ECU 抽象层、这是独立于处理器的。 这可能需要调用处理器的较低级别的 MCAL 驱动程序、该驱动程序将根据特定处理器的硬件实现 SPI 读取/写入等标准功能。
此致、
Jonathan