主题中讨论的其他器件:TCAN1043A-Q1、TCAN1145-Q1
工具与软件:
大家好、CAN 团队:
感谢您的支持。
客户发现 TCAN1463-Q1无法检测到 CANL 短接至 GND 的故障、如下所示、TCAN1043A-Q1使用 TCAN1463-Q1能够检测到良好故障、但没有故障。
您还可以在两者上检查示波器屏幕、相同的测试条件和故障引脚波形。
请告诉我客户可以检查哪些数据或更多数据以供您查看?



BR.
Lenny Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、CAN 团队:
感谢您的支持。
客户发现 TCAN1463-Q1无法检测到 CANL 短接至 GND 的故障、如下所示、TCAN1043A-Q1使用 TCAN1463-Q1能够检测到良好故障、但没有故障。
您还可以在两者上检查示波器屏幕、相同的测试条件和故障引脚波形。
请告诉我客户可以检查哪些数据或更多数据以供您查看?



BR.
Lenny Lee
你好、Lenny、
总线故障检测通过测量 CANH 和 CANL 之间的差分电流进行工作。 根据故障类型、当电流超过某个阈值时、nFAULT 引脚将变为低电平。 在这种情况下、由于 CANL 至 GND 不是特别异常情况、但仍被视为故障、因此电流可能未超过预期的阈值。 总线故障检测功能仅在400kbps 或更低的数据速率下可靠地工作、 您是否可以尝试不同的数据速率来查看 nFAULT 是否会在 TCAN1463-Q1上切换为低电平?
此致、
Sean
你好、Lenny、
[报价 userid="160602" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452438/tcan1463-q1-bus-fault-detection-failure-on-canl-short-to-gnd 客户发现 TCAN1463-Q1无法检测到 CANL 短接至 GND 故障如下所示、TCAN1043A-Q1使用 TCAN1463-Q1能够很好地检测到故障但没有故障。上述测试的数据速率是多少?
他们的原理图看起来很好、如果 TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1的 PCB 布局有任何差异?
此致、
Sean
你好、Sean、
新年快乐!
1.客户表示他们已对其进行了500k 以下的检查、但客户询问为什么 TCA1043A-Q1工作正常、其他5种情况下的总线故障检测对两种器件都适用。
2.我发现两份数据表都说总线故障检测必须大于 Tcbf 2.5us、所以我们可以说它必须低于400kbps?
3.请告诉我有没有其他设备能够支持500kbps 以上的总线故障检测?
BR
Lenny Lee
你好、Lenny、
抱歉、我对 TCAN1043A-Q1的工作原理没有很好的解释、但 TCAN1463-Q1不工作。 由于 CAN SIC 的总线引脚架构不同、因此电流测量也不同。 我们没有任何其他器件作为引脚对引脚交替模式、因为它们的 nFAULT 功能完全相同、TCAN1145-Q1具有更先进的总线故障检测功能、但它是使用 SPI 的器件、该器件上没有 nFAULT 引脚。
我想了解一下他们的 CAN 总线电路如何影响 nFAULT 切换、它们在板上是否具有与 TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1相同的 CAN 总线布局? 现在、我们可以在原理图上注意到的唯一区别是总线滤波电容器。 如果取消安装 C601和 C603、测试结果是否会改变?
此致、
Sean
你好、Sean、
感谢您的反馈。
在同一电路板上有2个 TCAN1463-Q1和3个 TCAN1043A-Q1、并且布局几乎相同(另外还有4个 TCAN1044AV-Q1)。
他们可能无法在没有 CBUS 7pF 电容器的情况下进行测试、我们是否可以建议将其降低为 TCAN1043A-Q1电路的3pF?
即使 TCAN1043A-Q1在400Kbps 条件 下正常工作,我可以说我们不建议在400kbps 条件下使用测试结果,只是建议在400kbps 条件下获取结果?
BR
Lenny Lee