工具与软件:
HELO、
我需要有关以下方面的信息:
1) INH 为漏极开路、但不清楚此引脚是否可接受大约12V 的电压
2)引脚引导(例如、RX_DV 和 RX_ER 这些引脚定义 PHY 地址)将 RH 电阻器的容差设置为4.5k Ω、容差为10%、如果可能、使用4.7k Ω、容差为1%? 因为查找该电阻器值是不同的(图片下)

提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
HELO、
我需要有关以下方面的信息:
1) INH 为漏极开路、但不清楚此引脚是否可接受大约12V 的电压
2)引脚引导(例如、RX_DV 和 RX_ER 这些引脚定义 PHY 地址)将 RH 电阻器的容差设置为4.5k Ω、容差为10%、如果可能、使用4.7k Ω、容差为1%? 因为查找该电阻器值是不同的(图片下)

提前感谢您。
安德烈、您好!
[报价用户 id="639501" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465402/dp83tc812s-q1-question-about-inh-pin-and-resistor-bootstrap "]1) INH 是漏极开路、但不清楚此引脚是否可接受大约12V 的电压[/QUOT]INH 引脚不应连接到12V。 如果您不使用 TC10、则可以将其保持悬空。 如果您使用的是 TC10、则可以使用数据表中的以下配置对其进行路由:

2)引脚引导(例如、RX_DV 和 RX_ER 这些引脚定义 PHY 地址)将 RH 电阻器的容差设置为4.5k Ω、容差为10%、如果可能、使用4.7k Ω、容差为1%? 因为查找该电阻器值是不同的(图片下)

是的、 1%下的4.7k Ω 是可以接受的
此致、
Melissa