This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:有关 INH 引脚和电阻器自举的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465402/dp83tc812s-q1-question-about-inh-pin-and-resistor-bootstrap

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

HELO、

我需要有关以下方面的信息:

1) INH 为漏极开路、但不清楚此引脚是否可接受大约12V 的电压

2)引脚引导(例如、RX_DV 和 RX_ER 这些引脚定义 PHY 地址)将 RH 电阻器的容差设置为4.5k Ω、容差为10%、如果可能、使用4.7k Ω、容差为1%? 因为查找该电阻器值是不同的(图片下)

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    [报价用户 id="639501" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465402/dp83tc812s-q1-question-about-inh-pin-and-resistor-bootstrap "]1) INH 是漏极开路、但不清楚此引脚是否可接受大约12V 的电压[/QUOT]

    INH 引脚不应连接到12V。 如果您不使用 TC10、则可以将其保持悬空。 如果您使用的是 TC10、则可以使用数据表中的以下配置对其进行路由:

    [报价 userid="639501" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465402/dp83tc812s-q1-question-about-inh-pin-and-resistor-bootstrap "]

    2)引脚引导(例如、RX_DV 和 RX_ER 这些引脚定义 PHY 地址)将 RH 电阻器的容差设置为4.5k Ω、容差为10%、如果可能、使用4.7k Ω、容差为1%? 因为查找该电阻器值是不同的(图片下)

    [报价]

    是的、 1%下的4.7k Ω 是可以接受的

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melissa 好、还有一个问题此回答对于所有 DP83TC8xx 都是有效的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    对于所有器件  DP83TC8xx 器件、INH 可以保持悬空。

    对于自举电阻器、它将应用于 DP83TC812/4。 我不确定其他器件、您必须根据电气特性部分进行计算。

    此致、

    Melissa