请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 工具与软件:
你好
我的公司有兴趣开发产品、以便产品之间的数据流量和电力能够通过同轴电缆基础设施(电源+ MOCA)传输。
我们认为、也许标题中提到的内容可以帮助我们解决这一问题。
是否以及如何这样连接此组件:
该元件的一侧通过 Moca 供电(即同轴电缆接口)。
另一侧将进入 MCU (假设任何 TI 或 STM32标准 MCU)的 EtherNet/UART 接口。
如果能在连接性、接口以及是否可行方面进行电气方面的解释、我会很感激。
如果不能、如何在多点配置中以最高效、最短的方式将硬件和微处理器连接到功率 MOCA 基础设施。
提前感谢!