This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:关于元件的问题:DS90UB953-Q1

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466053/ds90ub953-q1-a-question-about-the-component-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB953-Q1

工具与软件:

你好

我的公司有兴趣开发产品、以便产品之间的数据流量和电力能够通过同轴电缆基础设施(电源+ MOCA)传输。
我们认为、也许标题中提到的内容可以帮助我们解决这一问题。
是否以及如何这样连接此组件:
该元件的一侧通过 Moca 供电(即同轴电缆接口)。
另一侧将进入 MCU (假设任何 TI 或 STM32标准 MCU)的 EtherNet/UART 接口。

如果能在连接性、接口以及是否可行方面进行电气方面的解释、我会很感激。
如果不能、如何在多点配置中以最高效、最短的方式将硬件和微处理器连接到功率 MOCA 基础设施。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 能否提供有关您的系统以及将传输哪些接口/数据的更多详细信息? 此处的方框图可能会有所帮助。  

    DS90UB953器件以及大多数其他 FPD-Link 器件可用于同轴电缆供电。 本应用手册包含详细信息、注意事项和几个可用作参考的示例。 953专门是一个 CSI 串行器、它可以接收 CSI 数据并将其传输到合作伙伴解串器(例如DS90UB954)。 然后、解串器将 CSI 数据输出到系统的其余部分。