This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:EtherCAT 100Mbit 兼容性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465366/dp83867ir-ethercat-100mbit-compatibility

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83630

工具与软件:

尊敬的:

DP83867IR 是否使用与 EtherCAT 100M (100M 位、标准 EtherCAT)兼容的 MII 接口进行连接?

MII 接口由 MCU 的 Beckhoff ESC 控制。

在 Beckhoff 应用手册中、我可以看到 DP83867IR 被列出、但仅适用于 EtherCAT 1G 部分(100M 部分中列出的所有 PHY 都是仅100M PHY)。

另外、是否可以针对也能够支持 TSN 的与 EtherCAT (需要 MII 连接)兼容的以太网 PHY 接收 P/N 建议?

关于 TSN 兼容性、我将介绍802.1AS/AS-rev、802.1Qbv 和802.1CB。

我在德州仪器(TI)网站上做了一点介绍、但提供 TSN 支持的 PHY 只有10/100/1000 PHY、也没有支持 TSN 的非千兆位以太网 PHY。


TSN (标准以太网100Mbit)和 EtherCAT 并不打算在同一应用场景中同时工作、而是在不同的用例中工作、但需要为这两者使用同一个以太网 PHY。

如果您需要更多信息、请告诉我

此致

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    DP83822是最接近的建议。

    此 PHY 支持 EtherCAT 100M、但只部分满足 TSN 兼容性与 IEEE 1588时间戳支持。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    感谢您的回答。

    关于将  DP83867IR 用于 EtherCAT 100Mbits、您认为是否可行(只需将 PHY 寄存器配置为100Mbit)?

    此致

    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    可将 DP83867用于 EtherCAT 100M、但我们尚未明确对此进行验证。

    在本例中、是否有理由首选 DP83867而不是 DP83822? 如果只需要100M、我推荐 DP83822、因为它还支持与 DP83867相同的1588时间戳。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我同意您的回答、但 根据以下文章、我对 DP83822时序同步性能有一些疑问: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683371/dp83848c-supporting-of-ieee-standard-802-1

    其中、根据报告、DP83822只能执行微秒级正弦电离、而对于我们的应用、我们需要的最大抖动约为1us。

    我想您的产品系列中并非所有1588评级 PHY 都是相同的、或者随附的帖子是否报告了正确的信息?

     

    此致

    Alessandro

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    据我所知、1588级 PHY 相对于引脚功能(支持帧起始检测)是相同的、但在抖动/延迟性能方面存在差异。

    Beckhoff 的 EtherCAT PHY 选择指南分享了适用于100M/1G EtherCAT 应用的 PHY 更多上下文信息:

    https://download.beckhoff.com/download/Document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev3.0.pdf

    对于经验证适用于100M EtherCAT 的 PHY、建议使用 DP83822或 DP83630/40。

    谢谢!

    Evan