This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:未使用的引脚和总线配置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466978/tpd4e001-unused-pins-and-bus-configs

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TPD2E001

工具与软件:

嗨、团队:

我有两个问题。

客户希望在单个 USB 总线上使用此 IC。

(1)

端接未使用引脚的推荐方法是什么? 浮点? 是否接地?

(2)

看起来在典型应用原理图中、总线被配对 为4&1、3&2。 是否有特定的原因? 您可以将任何引脚用于任何总线吗?


谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    如果客户更愿意、此器件有一个2通道版本 TPD2E001。

    未使用的引脚可以保持悬空或连接到 GND。

    每个 IO 具有相同的电气行为、因此连接顺序取决于您的偏好。

    此致、

    Sebastian