This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:32引脚 WQFN (RTV0032A)封装热阻

Guru**** 2842210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467526/ds15br400-32-pin-wqfn-rtv0032a-package-thermal-resistances

器件型号:DS15BR400

工具与软件:

您能否提供  32引脚 WQFN (RTV0032A)封装的结至电路板(JB)和结至外壳(JC、顶部)热阻?  DS15BR400TSQ/NOPB 数据表只列出了结至环境(JA)热阻。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的热阻数据。

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 32.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 18.2
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 12.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.2
    Result - psi JB (标准数据表值) 12.5
    结果-Theta JC、底部(标准数据表值) 2.9.

    谢谢

    David