工具与软件:
尊敬的团队:
我们在控制器中将 DP83822I 以太网 PHY IC 用于以太网应用。 我们为 VDDIO (21引脚)和 AVdd (14引脚)使用1.8V 电源。 在此应用中、我们需要使用具有3.3V 电压的 LED-0 (17引脚)和 LED-1/GPIO1 (24引脚)电源。
因此、如果 VDDIO 和 AVDD 连接到1.8V 电源、请建议此3.3V 可以连接这些 LED 引脚。 由于 LED 压降为最大1.9V、因此我们需要将此 LED 电源连接到3.3V、接地端与3.3V 和1.8V 电源相同。
此致
Shiva Kumar T N
高级研发工程师
上海美达生物科技有限公司伺服驱动器
邮件 ID:shivakumart@medha.com