This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822IRHBT/IRHBR/HRHBR/HRHBT/HFRHBR/IFRHBR/IFRHBT

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467005/dp83822i-dp83822irhbt-irhbr-hrhbr-hrhbt-hfrhbt-hfrhbr-ifrhbr-ifrhbt

器件型号:DP83822I

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在控制器中将 DP83822I 以太网 PHY IC 用于以太网应用。 我们为 VDDIO (21引脚)和 AVdd (14引脚)使用1.8V 电源。 在此应用中、我们需要使用具有3.3V 电压的 LED-0 (17引脚)和 LED-1/GPIO1 (24引脚)电源。

因此、如果 VDDIO 和 AVDD 连接到1.8V 电源、请建议此3.3V 可以连接这些 LED 引脚。 由于 LED 压降为最大1.9V、因此我们需要将此 LED 电源连接到3.3V、接地端与3.3V 和1.8V 电源相同。

此致

Shiva Kumar T N

高级研发工程师

上海美达生物科技有限公司伺服驱动器

邮件 ID:shivakumart@medha.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    DP83822的 VDDIO 控制 GPIO 和 MAC 接口电压电平。

    LED 由 VDDIO 控制。 是否可以将 VDDIO 更改为3.3V?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman Lin:

    感谢您的答复。

    但无法将 VDDIO 电源更改为3.3V、因为 DP83822连接的 MCU 以太网端口是根据 MCU 建议在1.8V 电源下工作的。

    请建议...

    此致

    Shiva Kumar T N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    遗憾的是、VDDIO 电源轨控制 GPIO 和 MAC 接口。

    不能将 GPIO 引脚电压配置 为3.3V、将 MAC 接口配置为1.8V (用于 DP83822)

    ——

    此致、

    Hillman Lin