This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:I2C 引脚是否可以处理过压?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467641/tca6408a-can-i2c-pins-handle-overvoltage

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TCA6507

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 Aardvark 适配器在电路板上测试 TCA6408A 和 TCA6507、但未从器件获得响应。 我的 VCCI 电压为1.8V、 Aardvark 无法将电压配置为1.8V、只有3.3V 或5V。 我想、当上拉至3.3V 和上拉至1.8V 时、总线上出现的高电压不足以使 Aardvark 将其注册为高电平输入。

如果我移除1.8V 的上拉电阻、以便 SCL 和 SDA 引脚被上拉至3.3V 而不是1.8V、是否有可能损坏器件? 在本例中、我会将 VCCI 保持在1.8V。 这超出了建议的工作条件、但处于绝对最大电压范围内。

如果这样会损坏器件、如果我目前无法使用主机来测试这些器件、您建议如何测试这些器件?

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我认为您很擅长在建议的工作范围之外但在 ABS 范围内进行测试。 最大 我怀疑没有损坏、因为你在 ABS 内。 应用。 您可能会看到通过 TCA6408A 的 ICCI 的电流增加、但 I2C 通信应在3.3V 时使用 aarvark、在1.8V 时使用 TCA6408A。  

    另一种路由是使用 MSPM0。 我相信 M0可以利用1.8V I2C 驱动器(并可达到快速模式+速度(1 MHz))。 然而、M0更难编码、也不易使用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Tyler! 我会告诉客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常好。 如果客户还有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler