Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA6507
主题中讨论的其他器件: TCA6507
工具与软件:
您好!
我正在尝试使用 Aardvark 适配器在电路板上测试 TCA6408A 和 TCA6507、但未从器件获得响应。 我的 VCCI 电压为1.8V、 Aardvark 无法将电压配置为1.8V、只有3.3V 或5V。 我想、当上拉至3.3V 和上拉至1.8V 时、总线上出现的高电压不足以使 Aardvark 将其注册为高电平输入。
如果我移除1.8V 的上拉电阻、以便 SCL 和 SDA 引脚被上拉至3.3V 而不是1.8V、是否有可能损坏器件? 在本例中、我会将 VCCI 保持在1.8V。 这超出了建议的工作条件、但处于绝对最大电压范围内。
如果这样会损坏器件、如果我目前无法使用主机来测试这些器件、您建议如何测试这些器件?
此致、
Zach Kimble