This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS302:RGB 线路输出类型:推挽或开漏

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467933/sn65lvds302-rgb-lines-output-type-push-pull-or-open-drain

器件型号:SN65LVDS302

工具与软件:

您好!

我计划 在我的设计中使用 SN65LVDS302。 我无法确定 RGB 线是推挽式还是开漏式。

请求您辨别。  

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    感谢您关注我们的器件。 LVDS 输出由差分对驱动的电流、始终围绕3.5mA 驱动。 在接收器侧、一个端接电阻器(通常为100欧姆)将其转换为电压。

    视频中的一个简短介绍展示了从3分10秒开始的 LVDS 输出架构、 https://www.ti.com/video/6240745517001 。 很显然。

    请告诉我们这是否解答了您的问题。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anurag 和 Frank、

    该器件上的 RGB 线是推挽式、而不是开漏式。 高/低电平 RGB 输出电压可以提供这种结果:

    此致!

    Shane