This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:引脚映射和 I2C/SPI 用法说明

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468265/ds90ub949a-q1-pin-mapping-and-i2c-spi-usage-clarification

器件型号:DS90UB949A-Q1

工具与软件:

您好!

我计划映射的引脚 DS90UB949A-Q1 进行一些说明:

1️⃣ DS90UB949A-Q1有两个 I2C 接口

  • DDC I2C
  • 标准 I2C
    他们的具体用例是什么、两者是否都需要连接?

2️⃣ μ A SPI 引脚和高速双向引脚

  • 我是否可以在不需要时使这些引脚保持未连接状态、或者它们对于特定功能是否必不可少?

此外、如果您有  硬件应用手册 或者 设计指南 、这将会很有帮助。

此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

    [报价 userid="615665" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468265/ds90ub949a-q1-pin-mapping-and-i2c-spi-usage-clarification ]DDC I2C[/QUOT]

    DDC I2C 总线为 HDMI PHY 活动(如 EDID 等)保留  

    [报价 userid="615665" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468265/ds90ub949a-q1-pin-mapping-and-i2c-spi-usage-clarification "]标准 I2C[/QUOT]

    949 I2C 用于通过 FPD-Link 通道对本地949寄存器和远程解串器寄存器进行编程。

    [报价 userid="615665" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468265/ds90ub949a-q1-pin-mapping-and-i2c-spi-usage-clarification "]SPI 引脚和高速双向引脚[/QUOT]

    如果您不计划使用 SPI 通信、则无需连接它们。

    Unknown 说:
    此外、如果您有  硬件应用手册 或者 设计指南 、这将会非常有帮助。

    您可以按照949 EVM 用户指南及其原理图等内容进行操作  

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu232a/snlu232a.pdf?ts = 1738267357149&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB949A-Q1

    此致、
    Fadi A.