This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:RST 引脚内部下拉电阻器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468892/tcan4550-rst-pin-internal-pull-down-resistor

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

您好、TI 团队

我可以问一下 TCAN4550的 RST 引脚上的内部下拉电阻的阻值是多少?

我们需要使用上拉电阻器使 RST 引脚保持复位状态、直到 OS 启动完成。 10K 上拉电阻是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    当 RST 引脚设置为5.25V 的500kΩ 电压电平时、根据输入漏电流范围数据表规格的暗示、内部下拉电阻大于 VIO。  一个外部10kΩ 应该足够将 RST 引脚保持在高电压输入电压阈值以上。

    此致、

    Jonathan