Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 工具与软件:
您好、TI 团队
我可以问一下 TCAN4550的 RST 引脚上的内部下拉电阻的阻值是多少?
我们需要使用上拉电阻器使 RST 引脚保持复位状态、直到 OS 启动完成。 10K 上拉电阻是否适用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.