This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:两个 THVD1406、用于实现 RS 至485中继器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468381/thvd1406-two-thvd1406-to-implement-a-rs-485-repeater

器件型号:THVD1406

工具与软件:

您好、 E2E 团队:

我正在评估 THVD1406自动方向 RS 至485收发器、以用于 RS 至485中继器应用。 由于该器件包含自动驱动器使能控制、因此我想确认两个 THVD1406收发器是否可以直接背对背连接、以实现双向 RS -485中继器、而无需任何额外的控制逻辑、上拉/下拉、延迟电路。

建议的配置:

  • 两个 THVD1406收发器、每个收发器连接到单独的 RS 至485总线。
  • 第一个收发器的 A1/B1连接到 RS 至485总线1、第二个收发器的 A2/B2连接到 RS 至485总线2。
  • 两个收发器的 TXD 和 RXD 交叉连接、即 TXD1 > RXD2和 TXD2 > RXD1、以实现双向数据流。
  • 无需外部去/重控制、仅依靠 THVD1406的自动方向控制功能。
  • 标准端接电阻器(两端均为120 Ω)和 A/B 线路上需要的上拉/下拉电阻器。

关键问题:

1.此设置能否实现两条 RS 到485总线之间的无缝双向数据转发、并有效地用作中继器?

2、以这种方式使用两个自动方向收发器时、是否存在任何时序、延迟或总线争用问题?

3.是否需要任何额外的配置(例如外部逻辑、电阻或滤波器)才能可靠地运行?

请提供最好的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将不起作用;低电平信号将导致无限循环、即两个收发器都无法停止输出低电平。

    当同一总线段上的另一个节点是低电平信号的唯一原因时、您需要额外的逻辑来防止收发器驱动低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    使用扩展器的背后目标是什么? 您要尝试达到什么距离?  

    虽然我们尚未在内部对该器件的此用例进行测试、但我们 现有的参考设计 可以显示类似情况。 我们中继器设计中的逻辑本质上与 THVD1406的内部逻辑相同。

    您可以 通过将/SHDN 和/RE 保持为高电平并在 R 上添加上拉电阻器来对此进行原型设计。与我的团队讨论、如果两个收发器都接收到高电平到低电平的转换、可能会出现一种导致总线争用的边沿情况、但这不一定是 PHY 问题、需要解决的更多数据层任务。 无论哪种方式、我都建议查看我们的参考设计并通读该设计以了解更多背景信息。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们希望将一侧的 MODBUS 传感器节点与通向另一端主器件的长电缆段隔离 我们无法在每个传感器节点上添加隔离式 RS485、因此我们希望在两者之间添加一个基于中继器的隔离器。

    感谢您的宝贵意见。 如果您能帮助我们更详细地说明我们如何连接测试原型-在预期速度下我们可能必须注意到的任何特定问题、我将不胜感激?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    如果您的目标是隔离总线、那么我只会使用我链接过的参考设计、因为它完全隔离。 这将节省您的时间、因为该设计已经过验证、而不是 进行原型设计和测试新概念(可能会出现故障)。

    但是、如果您想坚持使用 THVD1406、我可以尝试针对该概念制定一些建议。 请告诉我。  

    此致!

    Ethan