工具与软件:
您好、 E2E 团队:
我正在评估 THVD1406自动方向 RS 至485收发器、以用于 RS 至485中继器应用。 由于该器件包含自动驱动器使能控制、因此我想确认两个 THVD1406收发器是否可以直接背对背连接、以实现双向 RS -485中继器、而无需任何额外的控制逻辑、上拉/下拉、延迟电路。
建议的配置:
- 两个 THVD1406收发器、每个收发器连接到单独的 RS 至485总线。
- 第一个收发器的 A1/B1连接到 RS 至485总线1、第二个收发器的 A2/B2连接到 RS 至485总线2。
- 两个收发器的 TXD 和 RXD 交叉连接、即 TXD1 > RXD2和 TXD2 > RXD1、以实现双向数据流。
- 无需外部去/重控制、仅依靠 THVD1406的自动方向控制功能。
- 标准端接电阻器(两端均为120 Ω)和 A/B 线路上需要的上拉/下拉电阻器。
关键问题:
1.此设置能否实现两条 RS 到485总线之间的无缝双向数据转发、并有效地用作中继器?
2、以这种方式使用两个自动方向收发器时、是否存在任何时序、延迟或总线争用问题?
3.是否需要任何额外的配置(例如外部逻辑、电阻或滤波器)才能可靠地运行?
请提供最好的指导。