This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:使用 USB-2-MDIO 将 DP83869EVM 连接到 PC

Guru**** 2468470 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467423/dp83869evm-connecting-the-dp83869evm-to-pc-using-usb-2-mdio

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

工具与软件:

我使用 DP83869EVM 将 RJ45转换器传输到 SFP。

已安装 MSP430驱动程序和 USB-2-MDIO SoftWear

并 通过 USB 电缆将 DP83869EVM 连接到 PC。

然后选择端口和波特率9600、端口硬件连接为"绿色"。

但是、当我尝试读取寄存器值时、会出现错误"Device not connected"。

(__LW_AT__USB-2-MDIO 屏幕如下所示。)

可能的原因和解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitsuru:

    您似乎未选择 PHY ID。 请选择相应的 PHY ID、然后访问寄存器。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillman

    感谢您的答复。

    我根据您的建议选择了 PHY ID (例如01)、

    但 PHY ID 不可用。

    当执行"查找 PHY ID"时、APPS 所有 PHY ID 都是 NOI、如下所示。

    似乎还有另一个问题。。

    您能否告诉我、我是否需要检查其他点以找到原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitsuru:

    很可能您的端口选择不正确。 如果可能、您可以在计算机的设备管理器中再次检查它吗?

    以下是使用 USB2MDIO 的一些指令:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillman

    感谢您的大力支持。

    按照您的建议、我检查了"设备管理器"和正确的端口。

    DP83869EVM 和 PC  通过 USB 电缆与噪声滤波器连接并使用 USB2MDIO。

    PHY 被识别、在写入寄存器并执行软复位后、它运行正常。

    非常感谢

    小林充