This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:MIPI-DSI 总线开关和 RGMII 总线开关

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469356/ts3dv642-q1-mipi-dsi-bus-switch-and-rgmii-bus-switch

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

您好!

我们的客户考虑将此 IC 用于以下两个目的。 我们可以使用它吗?

应用1:MIPI-DSI 总线开关

SoC MIPI-DSI 的输出目标上连接了两个不同的 LCD (CLK 单通道+数据四通道)、因此我们希望在这两个 LCD 之间切换。

→P. 19图9-8. 基于 MIPI DPHY 的 DSI 开关。 如果我们使用该配置、这会是问题吗?

应用2:RGMII 总线开关
两个不同的以太网 PHY 已连接到 SoC RGMII 的输出目标(下表中为12位)、因此我们想在它们之间进行切换。
→IO 电压1.8V、时钟频率125MHz。

→我们可以通过使用全部12位、SCL、SDA、D0±至 D3±、HPD、 CEC?
(SCL、SDA、HPD、CEC 也可用作高速信号的多路复用器。)

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-san

    是的、建议将 TS3DV642-Q1 12通道1:2多路复用器/多路 信号分离器用于通用高速信号开关。   

    由于其 在数据线上建议的信号摆幅在0-5.5V 范围内、该器件将支持 RGMII 1.8V 信号。 对于 SCL/SDA、HPD 和 CEC、这些路径与器件中的其他信号路径并不不同、但标记不同以与 HDMI 应用中使用的信号相匹配。

    谢谢

    David