请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83561-SP 工具与软件:
我看到了数据表中的表格:用于输出阻抗的寄存器0x170需要35到70欧姆之间的32个阶跃、但是 IBIS 模型只包含16个模式选项。
32种可用模式的哪些子集在 IBIS 模型的16种模式中呈现?
是否还有有关这些模式的更多信息、例如每种模式下的确切阻抗、数据表说明"范围和步长可能会有所不同"。
TYIA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我看到了数据表中的表格:用于输出阻抗的寄存器0x170需要35到70欧姆之间的32个阶跃、但是 IBIS 模型只包含16个模式选项。
32种可用模式的哪些子集在 IBIS 模型的16种模式中呈现?
是否还有有关这些模式的更多信息、例如每种模式下的确切阻抗、数据表说明"范围和步长可能会有所不同"。
TYIA