This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:模式选择指南

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469315/dp83561-sp-mode-selection-guidance

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

我看到了数据表中的表格:用于输出阻抗的寄存器0x170需要35到70欧姆之间的32个阶跃、但是 IBIS 模型只包含16个模式选项。
32种可用模式的哪些子集在 IBIS 模型的16种模式中呈现?
是否还有有关这些模式的更多信息、例如每种模式下的确切阻抗、数据表说明"范围和步长可能会有所不同"。

TYIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的了解、使用了寄存器0x170[4:1]、该寄存器随后与 IBIS 文件关联。 [0]未使用。

    数据表说明中没有关于步长和范围可能变化的详细信息。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到16阶跃和32阶跃的更改是否仍然涵盖35-70欧姆? 只能使用该初始35欧姆范围的一个子集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    16个步长应涵盖 35-70欧姆范围。

    此致、

    Gerome.