This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:在交错 PFC 中使用共模扼流圈

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470214/ucc28070-use-of-common-mode-choke-in-interleaved-pfc

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 UCC28070设计一个交错 PFC 电路、我想询问将共模扼流圈用作升压电感器的可行性。

由于共模扼流圈通常设计用于 EMI 滤波而不是储能、因此我认为它们可能不适合该应用。 但我想向您确认:

  1. 在基于 UCC28070的交错式 PFC 电路中、是否可以使用共模扼流圈作为升压电感器?
  2. 如果可行、是否有关于线圈极性或其他设计方面的特定注意事项?

感谢您就此问题提供指导。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、  

    对基于 UCC28070的交错 PFC 电路使用共模扼流圈(CMC)设计是不可行的。   

    如前所述、CMC 不是为储能而设计的、因此升压 PFC 需要存储能量的电感器。  

    对于 CMC、一个绕组中的电流与另一个绕组中的电流相等且方向相反的电流匹配、以抵消磁芯中的磁通。
    内核中只能存在共模噪声电流的泄漏通量和通量(通常振幅非常低)、而不会使其饱和。  

    交错式 PFC 电流并不相等(除了 每个周期的两个时间点的幅度超过了它们)、因此 CMC 几乎始终处于饱和状态、并对能量存储和 PFC 毫无用处。

    此致、
    Ulrich