请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 工具与软件:
您好!
我目前正在使用 UCC28070设计一个交错 PFC 电路、我想询问将共模扼流圈用作升压电感器的可行性。
由于共模扼流圈通常设计用于 EMI 滤波而不是储能、因此我认为它们可能不适合该应用。 但我想向您确认:
- 在基于 UCC28070的交错式 PFC 电路中、是否可以使用共模扼流圈作为升压电感器?
- 如果可行、是否有关于线圈极性或其他设计方面的特定注意事项?
感谢您就此问题提供指导。
谢谢!
Conor