This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:有关 TCA9803的应用问题

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469862/tca9803-application-questions-about-tca9803

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: P82B96

工具与软件:

您好!

Custiomer 现在有一个电缆产品应用、I2C 总线上的传输距离需要大于7m。 他们想在主机 PCB 和器件 PCB 上使用 TCA9803、并想知道应用是否可行?

1.这种级联方法是否可行? 最长的传输距离是多少?

2.如果可行、如何连接? 如果没有、建议使用新的连接方法或推荐新的器件和应用

BR、

Zach Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    由于器件中存在内部电流源、TCA9803 B 侧无法连接到另一个 TCA9803的 B 侧。  

    由于 ICS 将面临的电感寄生、因此也不建议使 IC 朝向长电缆侧。  

    一个改进的方法是使用一对 P82B96 进行长距离通信。 请参阅我链接的器件。  

    如果估算1 cm = 1 pf、则7 m = 700 cm = 700 pF。 P82B96将更适合此类应用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的建议!

    VCC 可在2V 至15V 之间选择。 如果使用3.3V 作为 Vcc、它是否会对通信距离、噪声容限等电流应用产生影响

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    在2V 至15V 的 VCC 范围内、电气特性相对一致。 VCC = 3.3V 不应影响两个 P82B387s 之间的行驶距离。  

    此致、

    Tyler