Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 主题中讨论的其他器件:TUSB9261
工具与软件:
您好!
我联系了 TUSB8041RGCR、想要确认其内部时钟的详细信息。
我们知道该器件接收到外部24MHz 时钟输入、然后该时钟输入在内部进行倍增以执行操作。 出于 EMC 评估目的、我们想知道 IC 中使用的确切内部时钟频率。
您能提供关于此内部时钟频率的信息吗? 我们感谢您的支持、并期待您的答复。
谢谢!
Conor