This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:内部时钟频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469359/tusb8041-internal-clock-frequency

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

工具与软件:

您好!

我联系了 TUSB8041RGCR、想要确认其内部时钟的详细信息。

我们知道该器件接收到外部24MHz 时钟输入、然后该时钟输入在内部进行倍增以执行操作。 出于 EMC 评估目的、我们想知道 IC 中使用的确切内部时钟频率。

您能提供关于此内部时钟频率的信息吗? 我们感谢您的支持、并期待您的答复。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    任何与我们器件的内部设计相关的信息都被视为机密信息。   执行 EMC 测试时、您应该能够检测器件的 EMC 频率、对吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

     我想知道、以便验证 EMC 测试结果是否有效。 您能否向我提供一些信息、即使只是供参考?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    抱歉、不能、我无法共享有关 TUSB9261的内部设计信息。

    此致、

    Nicholaus