This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:DS320PR810 RX_DET 引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459031/ds320pr810-ds320pr810-rx_det-pin

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

在上一主题中、建议将 PD 引脚连接到反相 PERST#或 PRESENT#。 RX_DET 引脚会怎样? 数据表中提供了3个选项:

  1. 连接到 L1 - 输出轮询、直到连续3次有效检测
  2. 连接到 L2 - 输出轮询、直到连续2次有效检测
  3. 连接至 L4 (悬空)- Tx 每隔≅150 µs 轮询一次、直到检测到有效的终止。 Rx CM 阻抗保持在 Hi-Z、直到通过将 PD0/1置为高电平(在200 µs 然后置为低电平)复位检测信号。

哪一种最适合 PCIe?

谢谢!

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avi、

    对于大多数 PCIe 应用、DS320PR810的 RX_DET 引脚可以保持悬空。 您在数据表中提到的 L1和 L2电平通常等效于 L4、但在 器件的接收器中启用50欧姆端接之前、请寻求连续2或3次有效的端接检测。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。

    我担心的原因是:

    Rx CM 阻抗保持在 Hi-Z、直至检测通过将 PD0/1置为高电平(200 µs 然后置为低电平)复位

    在我的系统中、PD0/1连接到 PRSNT#信号、而不连接到 PERSTn 的反相版本。 我担心的是、  主板一直将 PRSNT#保持在低电平、因此"将 PD0/1置为高电平、200 µs 然后置为低电平"是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avi、

    我理解、感谢您澄清您的问题。

    在我的系统中、PD0/1连接到 PRSNT#信号、而不是连接到 PERSTn 的反相版本。 我担心的是、  主板一直将 PRSNT#保持在低电平、因此"在200 µs 时将 PD0/1置为高电平、然后置为低电平"是不可能的。

    我相信、在您的应用中、保持 PRSNT#(与 PD0/1连接)持续保持低电平只会在加电时禁用 DS320PR810的断电功能。 200us 高电平/后续置为低电平仅需将 PD 信号切 换到器件。

    PRSNT#是否连接到等效的 PCIe 端点 PRSNT#引脚? 还是简单地直接连接到 GND?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     PRSNT#信号(实际上是 边缘连接器的引脚 A1上的 PRSNT1_n)在我的附加电路板上连接到 PRSNT2n_x8 (边缘连接器的引脚 B48)、向根复合体指示已插入8通道插件板。 我的附加电路板不会将其连接到 GND、因为根据 PCI 标准、只有系统板应将其连接到 GND、而附加电路板只需将其短接至相应的 PRSNT2n_x 引脚。

    此外、 PRSNT2n_x8和  PRSNT#的此连接也连接到 PD0/1引脚。 我进行了测量、它的电压为0V。

    我的系统的问题是、有时它可以工作、有时不工作。 当它正常工作时、我会得到完整的 PCIe 第4代吞吐量 达数小时、因此快速通道上不存在信号完整性问题。 问题总是在复位或断电/上电时发生-有时训练不成功、我怀疑 PD0/1或 RX_DET 未正确连接。 我怀疑 DS320PR810NJXT 的 PCI Express Rx 检测状态机出现故障。 我的设置是:

    PD0=PD1=PRSNT#(我还尝试了恒定 GND)。

    RX_DET = L4 (悬空)。

    也许我没有 PD0/1的 PERSTn (反相)这一事实会导致状态机出现故障? 即使不建议将其用于 PCIe (因为我没有正确的 PD0/1连接)、也还是完全禁用它(RX_DET = L0)是否会更好?

    谢谢!

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    感谢您为您的问题提供更多背景信息。 我现在了解您的 PRSNT#连接。

    在您的系统中、是通过 x8 PCIe 链路使用2个 DS320PR810器件、还是在一个方向仅使用1个 DS320PR810? 您能否提供一些有关您的配置的其他信息? 您是否在成功建立链路与发生故障的过程中观察到 PRSNT#引脚上有任何不同的行为?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我的系统如下所示:

    我有2个电路板:

    电路板1已插入 PC 边缘连接器。 电路板#2连接到 Xilinx FPGA 评估平台。 电路板通过电缆(iPass)连接在一起。

    我在每块板上安装了2个 DS320PR810器件、每个方向各一个、构成完整的8通道解决方案。

    下面是数据流:

    root complex PET -> DS320PR810 -> iPass 连接器-> iPass 电缆-> IPASS 连接器-> DS320PR810 -> Xilinx FPGA

    根复合体 PER <- DS320PR810 <- iPass 连接器<- iPass 电缆<- IPASS 连接器<- DS320PR810 <- Xilinx FPGA

    我知道 iPass 没有指定用于 Gen4、但我有与 Gen3相同的问题。 同样、当系统正确启动时、数据运行时没有任何错误、因此不是信号完整性问题。

    至于成功建立链路与失败的情况下 PRSNT#引脚的问题。 这很难说。 我想 PRSNT#一直连接到主板上的 GND。 在我的插件卡上、我将其连接到 PRSNT_2n。 该信号还通过电缆传递到另一侧(FPGA 侧)的 DS320PR810。

    上电顺序如下:

    1. 两个电路板均在平台关闭时插入其平台(一个连接到 PC、另一个连接到 Xilinx)。
    2. 我首先给 Xilinx 上电、它是 PCIe 端点。 等待 Xilinx 加载其代码并为枚举做好准备。
    3. Xilinx 准备就绪后、我为 PC 加电。 枚举有时会成功、但有时会失败。


    还有一点提示-我有2个完全无源的类似板适配器:没有任何转接驱动器。 它是 PC 边缘连接器与 iPass 连接器之间的简单导线连接、Xilinx 端也是如此。 在这种配置下以及在第3代(第4代速度对于此而言过快)上工作时、系统始终正常工作。 这是我怀疑 PD0/1或 RX_DET 的另一个原因。

    感谢您的慷慨帮助、

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    感谢您的详细答复。

    首先、我要指出、出于几个原因、我们通常不建议使用级联转接驱动器、 此 E2E 常见问题解答中对此进行了概述。

    • 每个 DS320PR810器件的 EQ 指数是什么?
    • 在系统的第4代建立链路后、是否能够成功无误地运行链路稳定性测试? 我注意到、您说链接可以一次保持几个小时、但我想了解在这些情况下链接是否被强调。
    关于成功建立链路与失败情况下 PRSNT#引脚的问题。 这很难说。 我想 PRSNT#一直连接到主板上的 GND。 在我的插件卡上、我将其连接到 PRSNT_2n。 该信号还通过电缆传递到另一侧(FPGA 侧)的 DS320PR810。

    基于这条注释、听起来所有 DS320PR810器件都接收到相同的 PRSNT2#信号。 是这样吗?

    [报价 userid="637487" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459031/ds320pr810-ds320pr810-rx_det-pin/5612191 #5612191"]

    上电顺序如下:

    1. 两个电路板均在平台关闭时插入其平台(一个连接到 PC、另一个连接到 Xilinx)。
    2. 我首先给 Xilinx 上电、它是 PCIe 端点。 等待 Xilinx 加载其代码并为枚举做好准备。
    3. Xilinx 准备就绪后、我为 PC 加电。 枚举有时会成功、但有时会失败。
    [报价]

    您是否能够通过 SMBus 访问任何 DS320PR810寄存器? 需要知道器件是否通过 寄存器正确地看到 RX 检测。 注意可以使用此产品 TI.com 网页上的"立即申请"按钮申请此器件的设计文档。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。

    由于我们的系统在 PC 和端点之间有一条50cm 电缆、因此我认为最好在两侧使用转接驱动器来完成到达每个 RX 引脚的信号在长电缆之后进行均衡。 我认为在 TX 路径上(两端)安装转接驱动器并不重要。 根据您的建议、我知道我需要将转接驱动器仅放置在根复合体的 RX 引脚附近以及端点的 RX 引脚附近、对吗?

    每个 DS320PR810器件的 EQ 指数是什么?

    我使用平坦增益(增益引脚在 L4状态下悬空)、并在 L0 (1K 至 GND)处使用 EQ0_0/1 EQ1_0/1。 我们仅在引脚模式下工作。 不访问 SMBus。

    在系统第4代建立链路后、您是否能够成功无误地运行链路稳定性测试? 我注意到、您说链路可以一次保持几个小时、但我很想了解在这些情况下链路是否存在压力。

    是的、链路会因流量而变硬。 我们以占据约70%带宽的高速率从一侧到另一侧提供 A/D 数据。

    似乎所有 DS320PR810器件都接收到相同的 PRSNT2#信号。 这是正确的吗?

    有。 是的。  

    我的系统似乎没有100%完成设计。 我看到的根本原因可能是转接驱动器 PD0/1缺少 PERST#。 在这种情况下、最好禁用 PCIe RX 检测状态机并将 DS320PR810 用作具有均衡功能的简单缓冲器。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    请查看您的回复并尽快与您联系。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    似乎我的系统设计不是100%。 我看到的根本原因可能是转接驱动器 PD0/1缺少 PERST#。 在这种情况下、最好禁用 PCIe RX 检测状态机并将 DS320PR810 用作具有均衡功能的简单缓冲器。 您认为什么?

    我认为、您建议的测试是一个很好的测试、可以查看链路不稳定是否直接由 RX 检测引起。 对于该实验、我建议将 RX_DET 引脚设置为 L0以禁用系统中全部4个转接驱动器的 RX 检测状态机。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

     由于过去几周没有回复、我将关闭此 TT。 如果您还有其他问题、请随时跟进下面的问题、以重新打开 TT。

    此致!
    David