This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469371/lmh1297-lmh1297

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH1229

工具与软件:

您好!

  我在 E2E 论坛上看到此回复。 在我的应用中、我使用3个 LMH1297来实现12G-SDI 接收器和收发器。 但我遇到长电缆(50米)问题、它与下面的中所示的描述相关。   

"请注意、启用 SDI_OUT 后、电缆长度预计会缩短10m 至15m。 SDI-out 会导致串扰并会缩短电缆长度。 "   

    

 LMH1297设置、

 -芯片1:SDI_IO 为 EQ 模式。 SDI_OUT: 环回75 Ω 输出端口。 (Rx +环通 Tx)

 -芯片2: SDI_IO 为 EQ 模式。 SDI_OUT: 未使用。   ( 仅限 Rx)

 -芯片3: SDI_IO 为 CD 模式。 SDI_OUT:未使用。  ( 只适用于 TX)

  我的问题是、当 Tx 启用@ 50米长的电缆时、12G-SDI Rx 无法正常工作。 A 下面中显示的 LL 测试结果在50米长电缆中进行了测试。

  -测试1-1:当芯片1的 Tx 为时、芯片2可以正常接收12G-SDI 视频 "禁用"

  -测试1-2:  当芯片1的 Tx 为时、芯片2无法接收12G-SDI 视频(解锁) "启用"  

  -测试2-1:当芯片 3的 Tx 为时、芯片2可以正常接收12G-SDI 视频  "禁用"

  -测试2-2:   当芯片 3的 Tx 是时、芯片2无法接收12G-SDI 视频(解锁)  "启用"  

  -测试 3-1:  当芯片1的 Tx 为时、芯片1可以正常接收12G-SDI 视频  "禁用"

  -测试 3-2:   当芯片1的 Tx 为时、芯片2无法接收12G-SDI 视频(解锁)  "启用"  

Tx 似乎对 Rx 通道有一些影响、您可以帮助 确认此问题吗? 谢谢。

1.  启用 SDI_OUT 后、预计电缆长度会缩短10m 到15m。  <-正确吗?

2.如果上述描述正确、如果希望不降低电缆长度、则需要 Tx 和 Rx 之间的距离是什么?   

3、 在我目前的布局中( SDI 连接器位置),有什么建议可以减少这一问题的影响? 示例:添加屏蔽。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mentor:

    是的、 启用 SDI_OUT 后、我们预计电缆长度会缩短10至15m。

    [quote userid="303606" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469371/lmh1297-lmh1297如果上述说明正确、如果希望不降低电缆长度、则需要 Tx 和 Rx 之间的距离是多少?   [报价]

    对于这一点、没有完整的经验法则、因为很难计算来自串扰的谐振。 一般规则是越远越好,但如果距离刚好合适,效果可能会因建设性干扰而放大。  

    [quote userid="303606" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469371/lmh1297-lmh1297。  在我的当前布局(SDI 连接器位置)中、有什么建议可减少此问题的影响? 示例:添加屏蔽..

    处理 EMI 的一种方法 是确保在布局中满足正确的阻抗匹配。

    您的75欧姆输入和输出迹线是否具有 GND 基准? 对我来说、它看起来像是一个空隙。 您必须通过包含 GND 基准来确保电流有一个返回路径。

    另一项建议是使用我们的新器件 LMH1229、因为该器件提高了电缆长度性能。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     显示的布局 I 仅是第1层和第2层、75 Ω 布线以第3层为基准以提供所需的阻抗。 Totoal 布局如下面的所示。

     (1)在同一个 LMH1297芯片中、SDI_IO 设置为接收、  启用 SDI_OUT 后、预计电缆长度会缩短10到15m。  

     (2)在不同的 LMH1297中(在本例中是芯片2和 芯片3)、芯片2 SDI_IO 设置为 Rx、芯片3 SDI_IO 设置为 Tx。 如果启用了 Tx、是否会出现相同的问题?  

      --> 在时、预计电缆长度会缩短10至15米  其他 LMH1297的 SDI_IO (Tx 、CD 模式)。  

    以上2项正确吗? 您是否有任何文档或实验数据或此限制? 我需要一些证据来解决我的项目中的这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mentor:

    我们预计串扰会影响电缆长度性能、但我们尚未针对您的用例或类似用例进行验证。  

    在我们验证 SDI 重定时器时、我们看到当相邻源的串扰较高时、电缆长度在10m 左右下降。  启用 SDI_OUT 后、没有官方的电缆长度验证数据。

    一项建议是实现 GND 拼接、使计算出的距离彼此间隔、以改善对串扰的屏蔽。 这里是讨论 GND 拼接的很好的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/snla288/snla288.pdf

    此致、

    Nick