This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:是否可以使用 Sigcon Architect 软件/GUI 通过定制 USB-SMBus 桥接实现来控制 SMBus?

Guru**** 2950520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY, DS250DF410, DS250DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470372/ds250df410-can-i-use-sigcon-architect-software-gui-be-used-to-control-smbus-through-custom-usb-smbus-bridge-implementation

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、、MSP430F5529、

工具与软件:

我们计划在 NXP Kinetis K10微控制器上实现 USB-I2C 桥接器、因为我们已经拥有适用于串行转 SMBus 的固件。 我们希望使用 FTDI 器件将 USB 转换为串行。

(不带 USB2Any 软件狗)

是否可以使用此实现方式由 SigCon Architect 控制器件 SMBus 接口?

要使其正常工作、需要什么条件?

谢谢你。

-Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurushankar:

    我们不支持使用 SigCon Architect 定制 USB-I2C 桥。  是否可以使用 USB2ANY 软件狗?  SigCon Architect 支持此功能。

    您还可以参考我们的 EVM 原理图来在您的系统中设计 USB2ANY。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew 的快速响应。   

    正如我前面所说、我们已经拥有在 NXP 微控制器上运行的串行到 I2C/SMBus 的代码。

    我们还验证了硬件能够支持 USB 转串行(使用 FTDI 器件) I2C/SMBus、并可通过外部笔记本电脑进行通信。

    我们得到了 DS250DF410评估模块、并尝试按照以下方式对其进行设置、以查看 SigCon GUI 是否可以建立连接。  

    如果不支持、您是否可以提供任何 API 来支持此功能?  

    此外、是否有 SDK 来添加对自定义配置的支持?

    谢谢你。

    -Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurushankar:

    TI 没有可用于与此器件通信的 API。

     有关连接器件的详细信息、您可以参考我们的 DS250DF410编程人员指南。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    如果我正确理解您的意思、如果我们使用不同的微控制器实现了我们自己的 USB-I2C 桥、SigCon Architect GUI 将无法识别重定时器器件。

    如果我们在电路板上使用了 MSP4305529、TI 是否能够提供 USB-I2C/SMBus 代码以及任何支持固件/驱动程序、从而使我们能够实现此功能?

    目标是、我们应该能够使用与 DS250DF410相关的所有 SigCon Architect 功能

    谢谢你。

    Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gurushankar:

    您的理解是正确的。  SigCon Architect 不支持使用替代 USB-I2C 桥接器。

    我想指出的是、虽然 TI 可以提供资源使您能够在电路板上使用 MSP430、但 TI 不会正式提供支持。

    请参阅 USB2ANY 产品页面 和相关 E2E 主题中的注释:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946193/usb2any-current-api-documentation

    TI 可提供:

    注意、USB2ANY 仅适用于 Windows。

    我想知道另一种方法:

    • 继续 对主要应用使用在 NXP 微控制器上运行的 I2C/SMBus 串行接口。  则需要添加 DS250DF410支持。
    • 对于初始调试/启动、请为 I2C 连接添加一个接头。  您可以根据需要连接 USB2ANY 并使用 SigCon Architect 配置/调试重定时器。

     

    另外、我想确认的 是、我们讨论的是您的系统板、而不是 DS250DF410EVM。  DS250DF410EVM 具有板载 USB2ANY:)

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的链接。  是的、我们讨论的是我们的电路板、而不是 EVM。 我能够将 SigCon Architect GUI 连接到 EVM 上。  

    主要问题是、我会将一堆测试板插入背板中、每个测试板可能有8-16个转接驱动器。 使用 USB2ANY 访问其中每一个都不现实、即使我要连接一个 I2C 接头进行调试/配置也是如此。  我宁愿在每个测试板上使用一个 USB、并将这些板分别连接到我的测试装置中的 USB 集线器。 这样、通过在笔记本电脑上运行一个 SigCon 实例、我可以与所有板上的所有转接驱动器进行通信。

    谢谢!

    -Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gurushankar:

    感谢您的澄清。

    我想不到在不修改 I2C 连接的情况下使用 SigCon Architect 跨多个测试板访问重定时器的方法。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的意见。

    -Gurushankar