This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:总线端口 A-B 的差分输入电容是多少?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471583/thvd8000-what-is-the-differential-input-capacitance-of-bus-port-a-b

器件型号:THVD8000

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道 THVD8000 A-B 总线端口的大致差分输入电容。 该电容将定义与器件之间耦合总线载波信号的最小耦合电容。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有指定此器件上的输入电容。

    需要 使用该值来计算耦合电容器的原因为0、因为输入电容可能在数十 pF 范围内、其中可以使用的最小耦合电容器(在最大调制频率5MHz 下)为6.4nF、因此输入电容<<您将使用的任何耦合电容、计算耦合电容器时不需要该值。 不仅如此、输入允许直流信号、因此输入电容将是接地电容、这与耦合网络不同。  

    对于直流系统、耦合网络的电容值需要满足以下公式5 >= 1/(2*pi*f_mod*C)

    对于交流系统、电容值等式非常相似-->5=1/(2*pi*f_mod*C)  

    因此,对于两个系统(交流或直流),您可以使用 C = 1/(2*pi*f_mod*5),因为此电容器的设计要求是阻断直流或低频交流,我们将耦合电容器设置为调制频率下的5欧姆。  

    该器件用于多个系统、从来没有人需要输入电容、因为耦合电容总是远大于输入电容(因此可以在系统级别将其忽略、因为必须为系统添加分立式电容) 用于计算耦合电容器的唯一系统参数是 THVD8000的调制频率、无需考虑 THVD8000的输入电容、这只会设置最小电容。  

    此致!

    Parker Dodson