Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
工具与软件:
尊敬的专家:
我想知道 THVD8000 A-B 总线端口的大致差分输入电容。 该电容将定义与器件之间耦合总线载波信号的最小耦合电容。
谢谢!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
我们没有指定此器件上的输入电容。
需要 使用该值来计算耦合电容器的原因为0、因为输入电容可能在数十 pF 范围内、其中可以使用的最小耦合电容器(在最大调制频率5MHz 下)为6.4nF、因此输入电容<<您将使用的任何耦合电容、计算耦合电容器时不需要该值。 不仅如此、输入允许直流信号、因此输入电容将是接地电容、这与耦合网络不同。
对于直流系统、耦合网络的电容值需要满足以下公式5 >= 1/(2*pi*f_mod*C)
对于交流系统、电容值等式非常相似-->5=1/(2*pi*f_mod*C)
因此,对于两个系统(交流或直流),您可以使用 C = 1/(2*pi*f_mod*5),因为此电容器的设计要求是阻断直流或低频交流,我们将耦合电容器设置为调制频率下的5欧姆。
该器件用于多个系统、从来没有人需要输入电容、因为耦合电容总是远大于输入电容(因此可以在系统级别将其忽略、因为必须为系统添加分立式电容) 用于计算耦合电容器的唯一系统参数是 THVD8000的调制频率、无需考虑 THVD8000的输入电容、这只会设置最小电容。
此致!
Parker Dodson