This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412:数据传输限制

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469142/tmuxhs4412-tmuxhs4412-data-transfer-limitation

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在我的设计中使用 TI 多路复用器/多路信号分离器 TMUXHS4412IRUAT。 我附上了系统方框图。 主机能够通过该多路复用器/多路信号分离器检测连接到 M.2连接器的 PCIe 或 SATA SSD。 在读取或写入操作期间、仅600MB 的数据传输成功。 我们无法进行超过600MB 的数据传输。 请告知我们该 IC 在数据传输方面是否存在任何限制。

谢谢!

Shiftali  

e2e.ti.com/.../3823.MUX_2D00_PCIe_2D00_SATA.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    您是否有可以分享的原理图?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    请查看随附的原理图。

    谢谢!

    Shiftali N

    e2e.ti.com/.../EMFKA_2D00_MUX_2D00_Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    感谢您分享原理图。

     TMUXHS4412应能够传递高达20Gbps 的信号。

    当您尝试传输超过600MB 时会发生什么情况?

    这个问题是否会在多路复用器的所有 I/O 上发生?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    有。 此问题发生在所有 IO 上。 我们使用了4路复用器和4路解复用器。 PCIe 和 SATA 读/写均存在问题。

    当我们尝试传输超过600MB 的数据时、会收到附加的错误。

    谢谢!

    Shiftali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    什么输出此错误? 系统的哪个部分?

    对于通过多路复用器的信号、它们的电压电平是多少?

    谢谢!

    近红外