Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TXS0102, TCA9517, TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TXS0102、、 、TCA9617B、
工具与软件:
我有一个 TCA9x17的简单应用、其中 TCA9517不工作、但 TCA9617却工作。 A 侧是 SoM 上的 iMX8处理器、B 侧是 HDMI I2C 端口(用于确定显示屏的独特参数等)。 在显示屏插入的情况下、SCLB 卡在低电压、SDAB 未切换。 断开显示屏后、SCLB 和 SDAB 信号将按预期切换。 我要替换我也遇到问题的 TXS0102。 我开始使用一个参考设计、在两侧都指定1k 上拉、但直到我完全移除上拉电阻后、该参考设计才起作用、并且电路在安装了1k 上拉电阻的情况下工作在参考设计上。 如数据表中所述、对于 TXS0102、上拉电阻是不必要的、即使是1k 上拉电阻、除了没有 ACK 之外、波形看起来也很正常。 目前、由于该参考设计最终将按照3mA 电流限制进行调整、上拉电阻为1k。