This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517在 TCA9617工作时失败

Guru**** 2531020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TXS0102, TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468051/tca9517-tca9517-fails-where-tca9617-works

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TXS0102、、 、TCA9617B、

工具与软件:

我有一个 TCA9x17的简单应用、其中 TCA9517不工作、但 TCA9617却工作。  A 侧是 SoM 上的 iMX8处理器、B 侧是 HDMI I2C 端口(用于确定显示屏的独特参数等)。  在显示屏插入的情况下、SCLB 卡在低电压、SDAB 未切换。  断开显示屏后、SCLB 和 SDAB 信号将按预期切换。  我要替换我也遇到问题的 TXS0102。  我开始使用一个参考设计、在两侧都指定1k 上拉、但直到我完全移除上拉电阻后、该参考设计才起作用、并且电路在安装了1k 上拉电阻的情况下工作在参考设计上。  如数据表中所述、对于 TXS0102、上拉电阻是不必要的、即使是1k 上拉电阻、除了没有 ACK 之外、波形看起来也很正常。  目前、由于该参考设计最终将按照3mA 电流限制进行调整、上拉电阻为1k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    为了确定为什么 TCA9617B 工作而 TCA9517发生故障、我们可以看到缓冲器两侧 SDA/SCL 通道的原理图或示波器捕获吗?  

    TCA9517/TCA9617B 是否正在热插拔?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图如图所示、其中的电线连接到此 PCBA、这使我能够将多个简单原型 PCBA 中的一个插入每个转换器器件。

    PCBA 侧的信号无显著性且相当平方、即在1k 上拉电阻器中、上升时间非常短、这符合预期。  电缆侧不能切换。

    器件未热插拔、即可以如上所述交换 PCBA、但我们仅在断电时进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    明天中午时分、我会给大家回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了要测试的各个器件的电压阈值。

    • TCA9617将 VCCA 限制为0.8VCCB、其中 VCCA=3.3V、VCCB=5V 时不能使用器件。  此外、A 侧 Vil = 0.3VCCA、B 侧 Vil = 0.4V。  驱动器电流为30mA。   请确认
    • 对于 A 侧、TCA9517 Vil = 0.3VCCA;对于 B 侧、Vil = 0.4V。  驱动器电流为6mA。   请确认
    • TXS0102 VIL = 0.15V—极低-适用于 A 侧和 B 侧。  虽然驱动器电流不符合规格、但使用上拉加速器则无需小幅上拉。   请确认
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    [报价 userid="568499" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468051/tca9517-tca9517-fails-where-tca9617-works/5636135 #5636135"]TCA9617将 VCCA 限制为0.8VCCB、其中我无法使用 VCCA=3.3V、VCCB=5V 的器件。  此外、A 侧 Vil = 0.3VCCA、B 侧 Vil = 0.4V。  驱动器电流为30mA。   请确认

    建议运行条件将 VCCA 限制在0.8V < VCCA <= VCCB 范围内。  

    VCCA = 3.3V、VCCB = 5V 是有效情况。  

    VILA = 0.3 x VCCA (A 侧)

    VILB = 0.4V (B 侧)  

    驱动器电流 Iola 和 IOLB 最大为30 mA。  

    [报价 userid="568499" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468051/tca9517-tca9517-fails-where-tca9617-works/5636135 #5636135"]TCA9517:A 侧 Vil = 0.3VCCA、B 侧 Vil = 0.4V。  驱动器电流为6mA。   请确认

    是的、这是正确的。  

    TCA9517A (A 版本)将 VILB (B 侧)更改为0.45V 的典型值。  

    [报价 userid="568499" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468051/tca9517-tca9517-fails-where-tca9617-works/5636135 #5636135"]TXS0102 Vil = 0.15V -非常低-适用于 A 侧和 B 侧。  虽然驱动器电流不符合规格、但使用上拉加速器则无需小幅上拉。   请确认

    TXS0102的架构不同于 TCA9517和 TCA9617B。 TXS0102不是真正的缓冲器。 它是1侧和2侧之间的 passFET、而9517和9617B 缓冲器的 A 侧和 B 侧之间存在缓冲器。  

    TXS0102是无源器件。 "再驱动"方面来自器件内的上升时间加速器(单稳态加速器)。   

    VIL = 0.15V 是数据表中用于验证器件的输入低电压。 实际上、VIL 可能会因低侧电源电压而异。  

    PASSFET 的栅极电压设置为比低侧电压高大约一个阈值电压(VT)。 因此、VCCB = 5V 且 VCCA = 3.3V、这意味着栅极电压约为3.3V + 0.7V = 4.0V。 一旦 VT 低于栅极电压、TXS0102的 A 侧将开始跟踪 B 侧。  

    请参见 TXS0102的架构

    作为参考、请参阅9617B / 9517缓冲器的架构:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以进行澄清、尤其是纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的。 如果您有任何其他问题/评论/疑虑、请随时回复此主题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517与 TCA9617的问题尚未回答、即有信号时没有 B 信号。  上拉电阻现在为10k、信号看起来正常(VLO~= 0V)。  到目前为止、没有任何部件获得 ACK。  我现在要考虑将 B 引脚上的上拉电阻从1k 降低、我认为 VLO 还不够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    对于两个器件、B 侧的 VIL 需要小于0.4V、才能通过器件正确传输低电平。 降低上拉强度将降低 VOL、使其更容易在 B 侧达到0.4V VIL 要求。 1K Ω 在 B 侧非常强、特别是当 B 侧的 I2C 目标/控制器器件具有弱驱动器时。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX、我已经开始增加上拉电阻、在2k VLO 时仍为~0.4V。  继续...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    B 侧输入端的 VLO 需要小于0.4V 才能满足 TCA9517的 VILC 要求。 将 PU 电阻从1k 增加到2k 应该会影响 VOL、除非有某种类型的 PASSFET 或 I2C 开关器件也连接到 B 侧、这可能会影响等效 PU 电阻。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现所有候选人都在使用10k 上拉,甚至4K 都阻止了许多人工作。  在 HDMI 情况下、问题似乎不是 Vol、而是需要多大的上拉电阻才能从 HDMI 获得可用 ACK。  在2k 和10k 之间的情况下、ACK 被拉至~1V 或高于 Vol 的东西、而事务失败、但在10k ACK 被拉至~0V -远低于 Vol、仍然是~0.4V -事务成功。