This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZR:需要 IBIS 模型(带 MDI 侧)

Guru**** 2542340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471311/dp83867ir-dp83867irrgzr-ibis-model-with-mdi-side-required

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

你好

您能否提供包含 MDI 侧的 IBIS 模型来进行 DP83867IRRGZR 的 SI 仿真。  

如果该型号不适用于 DP83867IRRGZR、您能否提供我们当前可以使用的任何其他替代型号。

谢谢

维拉格·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virag:

    您可以在产品页面的"设计工具和仿真"下找到该器件的 IBIS 模型:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    产品页面上的 IBIS 模型文件将 MDI 侧引脚设为 NC。 请参阅以下内容:

    [引脚] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin
    1 TD_P_A NC 0.25497 2.80728nH 0.23843pF
    2 TD_M_A NC 0.22942 2.50500nH 0.22986pF
    3 VDDA2P5电源0.10622 1.77680nH 0.27526pF
    4 TD_P_B NC 0.19896 2.14930nH 0.20075pF
    5 TD_M_B NC 0.19060 2.05213nH 0.19481pF
    6 VDDA1P1电源0.18909 2.03461nH 0.18879pF
    7 TD_P_C NC 0.18991 2.04401nH 0.19428pF
    8 TD_M_C NC 0.19709 2.12753nH 0.19915pF

    我们需要在 MDI 侧执行 SI 仿真、因此请提供我们可以执行相同操作的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virag:

    遗憾的是、我们没有在 MDI 端运行 SI 仿真的仿真模型。 我们建议通过合规性测试来验证该接口。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的响应。

    我们可以使用任何其他标准 IBIS 模型来对此 IC 进行仿真吗?

    您能否为我们提供具有用于以太网的 MDI 侧的备选 IBIS 模型。

    此致、

    Virag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virag:

    我们的组没有 适用于该 IC 的 MDI 侧的其他标准 IBIS 模型。

    此致!

    Shane