This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2452V:结至外壳(底部)热阻和 THVD2452VDR 的最高外壳温度的申请

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472615/thvd2452v-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-max-case-temperature-of-thvd2452vdr

器件型号:THVD2452V

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 THVD2452VDR 的结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibijith:

    感谢您发送编修!

    我刚刚提交了一份申请、要求我们散热团队提供该结至外壳(底部)值、因此请最多留出2周的时间来获取这些信息。 我将在该 E2E 主题中向您通报最新情况。

    至于外壳温度、您能解释一下这是什么意思吗? 作为参考、该器件的最高环境温度为125C、最高结温为150C。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shibijith:

    我要求获得底部热阻、而散热团队给我回复了。 结至外壳(底部)仅适用于此 SOIC 封装没有外露焊盘的封装。 这就是数据表中没有该数值的原因。

    除此之外、最佳热性能值应特定于您的系统和布局、因此、我建议您专门对您的系统进行测试。  

    此致、

    Ethan