Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 工具与软件:
主题: DP83867CR 上的 WoL 功能配置帮助
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在使用 DP83867CR 的局域网唤醒(WOL)功能、旨在将 GPIO0配置为输出 WoL 信号。 已应用以下配置:
- WOL_OUT_MODE (0x107): 设置为脉冲模式。
- GPIO_MUX_CTRL (0x03): 将 GPIO0配置为 WoL 输出。
- MICR (0x08): 启用中断。
我们将使用该 etherwake 工具发送魔术包、然后在网络上成功捕获相应的数据包。 但是、GPIO0不输出预期的脉冲信号。
是否需要其他配置或步骤才能启用此功能?
感谢您的支持!
此致