This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR 上的 WoL 功能配置协助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473712/dp83867cr-assistance-with-wol-function-configuration-on-dp83867cr

器件型号:DP83867CR

工具与软件:

主题:  DP83867CR 上的 WoL 功能配置帮助

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 DP83867CR 的局域网唤醒(WOL)功能、旨在将 GPIO0配置为输出 WoL 信号。 已应用以下配置:

  • WOL_OUT_MODE (0x107):  设置为脉冲模式。
  • GPIO_MUX_CTRL (0x03):  将 GPIO0配置为 WoL 输出。
  • MICR (0x08):  启用中断。

我们将使用该 etherwake 工具发送魔术包、然后在网络上成功捕获相应的数据包。 但是、GPIO0不输出预期的脉冲信号。

是否需要其他配置或步骤才能启用此功能?

感谢您的支持!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JX:

    上面的 WoL 寄存器配置足以启用中断、但也必须配置模式匹配寄存器来检测 MAC 目标地址:

    我希望在配置这些寄存器以匹配 MAC 目标后 GPIO 会切换。

    谢谢!

    Evan