工具与软件:
大家好
我对 数据表中的 VTPTD_100有一些疑问。 我想知道它代表的是差分信号的峰峰值、还是单端信号在0V 时的振幅。 有人能帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好
我对 数据表中的 VTPTD_100有一些疑问。 我想知道它代表的是差分信号的峰峰值、还是单端信号在0V 时的振幅。 有人能帮我吗?
您好、Vivaan
感谢您的回答。 这就是我起初理解的。 不过、我 仍有一个问题。
https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
图 3显示了样本100Mb/s 波形 、 为什么 峰峰值 信号范围 大约为-0.5V 至0.5V? 我期待您的回答。
此致!
Jacob
尊敬的 Jacob:
显示0.5V 振幅的上部波形是单端测量。 2Vpp 是指差分信号。 下面的波形显示了使用示波器数学函数得到的实际差分信号。 在底部可以看到、此数学通道 M1每分段的电压为1V/div、因此信号为2Vpp。
此数学函数只需从上部单端信号中减去较低的单端信号、即可生成差分对信令。 对于信号的正极部分、我们可以看到它表示的是+0.5 -(-0.5)、这表示给信号一个+1V 的上限、而对于信号的负极部分、它产生(-0.5)- 0.5、这表示给信号一个-1V 的下限。
我希望这可以消除混淆。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致!
Vivaan