This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:关于"VTPTD_100"的特定说明

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473538/dp83848c-a-specific-description-about-vtptd_100

器件型号:DP83848C

工具与软件:

大家好

我对  数据表中的 VTPTD_100有一些疑问。  我想知道它代表的是差分信号的峰峰值、还是单端信号在0V 时的振幅。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该电压是指每个单端信号的幅度。 峰间信号的范围预计约为-1V 至1V、总共为2Vpp。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan

    感谢您的回答。 这就是我起初理解的。 不过、我 仍有一个问题。

    https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    图 3显示了样本100Mb/s 波形 、 为什么 峰峰值 信号范围 大约为-0.5V 至0.5V?  我期待您的回答。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    显示0.5V 振幅的上部波形是单端测量。 2Vpp 是指差分信号。 下面的波形显示了使用示波器数学函数得到的实际差分信号。 在底部可以看到、此数学通道 M1每分段的电压为1V/div、因此信号为2Vpp。

    此数学函数只需从上部单端信号中减去较低的单端信号、即可生成差分对信令。 对于信号的正极部分、我们可以看到它表示的是+0.5 -(-0.5)、这表示给信号一个+1V 的上限、而对于信号的负极部分、它产生(-0.5)- 0.5、这表示给信号一个-1V 的下限。  

    我希望这可以消除混淆。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Vivaan